This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万K:询问DP8.3848万K TXD0,1波形

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579212/dp83848k-asking-for-the-dp83848k-txd0-1-waveform

部件号:DP8.3848万K


大家好,
您可以帮助回答以下问题吗?
条件:
1.开机
2. RST:低
3.外部时钟禁用

问题1:TXD0,1是"输入"还是"输出"? 从数据表中,是否可以输入?
Q2 TXD0,1是否均为低? 我们无法从数据表中看到这一点。


Thansk,
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    TX引脚是输入,当重置为低电平时,应为低电平。
    是否有MAC或其他设备连接到TX引脚?

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross:

    我将通过邮件向您发送客户信息。

    谢谢!

    SHH