This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9544A:如何处理中断IO

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580011/pca9544a-how-to-handle-interrupt-io

部件号:PCA9544A

您好;

 

由于客户 的疏忽,我使用了PCA9544A,并将所有INT IN/OUT引脚直接下拉至GND (因为未使用)的硬件配置。 现在没有机会修改。 我注意到,有一个描述说:“如果不需要中断功能,中断输入可用作通用输入。” 我认为这个特点可以解决我的问题。

 

我想知道如何设置PCA9544A以让INT输入引脚用作常规IO端口。 您是否愿意为我提供一些支持?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Longchang,

    我不确定我是否理解您要做的事情。  /INT引脚仅为输出。  您能详细说明 您正在尝试做什么以及为什么?????  

    Francis Houde