请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCA9544A 您好;
由于客户 的疏忽,我使用了PCA9544A,并将所有INT IN/OUT引脚直接下拉至GND (因为未使用)的硬件配置。 现在没有机会修改。 我注意到,有一个描述说:“如果不需要中断功能,中断输入可用作通用输入。” 我认为这个特点可以解决我的问题。
我想知道如何设置PCA9544A以让INT输入引脚用作常规IO端口。 您是否愿意为我提供一些支持?