This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6507:SDA和功放;SCL 5V容限?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578598/tca6507-sda-scl-5v-tolerant

部件号:TCA6507

您好,

产品页面显示 I/O 具有5V容限。 但根据数据表,SDA和SCL上的建议最大电压为3.6V。  所以我在这里有点困惑。

是否可以使用3.3V电源,并将SDA和SCL线路拉至5V?

谢谢,此致,

Frans Jan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frans:



    5V容差规格仅适用于输出,在这种情况下,LED引脚(引脚P0-P6)不是SDA/SCL线。 Vcc的绝对最大值为4.6V,Vcc和SDA/SCL的最佳电压为1.65V - 3.6V。 SDA和SCL线路应通过上拉电阻连接到Vcc。

    您为什么要将SDA/ SCL线路拉至5V?

    您是否要将SDA/SCL线路拉至5V以与5V微控制器连接? 如果是这样,您可能需要使用缓冲区或电平转换器。



    此致
    Daniel Noel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    我想将TCA6507连接到5V I2C总线。 但现在我将使用水平转换器。

    谢谢!
    Frans Jan