您好,
我有两个关于TPS2553DBV的问题。
我的客户正在通过安装到原型来检查操作。
请给我评论以下行为。
■TPS25.9231万的状况
插针:从外部电源输入5.0V
Ilim引脚:47kohm (电流限制设置为557mA (典型值))
输出针脚:通过电子负载连接进行负载电流调节
输出线的电容器为141uF(47uF*3)。
(1)
数据表描述为当我们增加负载时保持电流限制值的下垂特性。
但是,我的客户的测量数据是在3V左右后'フ'的特征,如下所示。

※要进行USB-DCP移动,他希望将电流限制保持在2V。
请教他如何保持下垂特征。
(2)
关于输出电压和输出电流的波形。
下垂特性范围:输出电压为3.5V。
(CH1:输出电压, CH4:输出电流)
它是无振荡的预期输出。
フ,'μ'特性的范围:输出电压为2.5V。
(CH1:输出电压, CH4:输出电流)
输出电压和输出电流具有循环行为。
也有过度射击。
※请告诉他这些行为的原因。
此致,
DICE K