This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:电流限制的行为

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579879/tps2553-the-behavior-of-current-limit

部件号:TPS2553

您好,
我有两个关于TPS2553DBV的问题。

我的客户正在通过安装到原型来检查操作。
请给我评论以下行为。

■TPS25.9231万的状况
插针:从外部电源输入5.0V
Ilim引脚:47kohm (电流限制设置为557mA (典型值))
输出针脚:通过电子负载连接进行负载电流调节
 输出线的电容器为141uF(47uF*3)。

(1)
数据表描述为当我们增加负载时保持电流限制值的下垂特性。
但是,我的客户的测量数据是在3V左右后'フ'的特征,如下所示。


※要进行USB-DCP移动,他希望将电流限制保持在2V。
 请教他如何保持下垂特征。


(2)
关于输出电压和输出电流的波形。
下垂特性范围:输出电压为3.5V。
(CH1:输出电压, CH4:输出电流)
它是无振荡的预期输出。

フ,'μ'特性的范围:输出电压为2.5V。
(CH1:输出电压, CH4:输出电流)
输出电压和输出电流具有循环行为。
也有过度射击。

※请告诉他这些行为的原因。

此致,
DICE K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    观察到的行为可能与使用电子负载有关。 如果可能,请使用电阻负载重试(可能使用十进制电阻或其他可变功率电阻器)。 当输出电压低于E-Load的规格时,E-Load可能无法调节电流(CC模式)。

    对于振荡,最初它似乎是热循环(TPS2553内置热关闭),但当电流变为零时,输出电压不会接地(电源开关关闭)。 确保您的输入电源没有振荡或电流降,不会导致上述测量结果。