请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB913A-Q1 您好,
我们的客户将执行不必要的辐射测量。
他们还想知道DS90UB913A和914A使用的所有内部时钟。
测量条件。
YUV422 72MHz像素时钟-> DS90UB913A -> DS90UB914A
1. DS90UB913A的PLL,ClockGen和定时和控制模块中产生多少时钟?
2.频率是多少?
3. DS90UB914A的ClockGen和Timing and Control模块中生成多少时钟?
4.频率是多少?
因此,请您就此向我们提供建议。
此致,
NAO