This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:用于DS90UB913A/914A的内部时钟

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/577780/ds90ub913a-q1-internal-clock-for-ds90ub913a-914a

部件号:DS90UB913A-Q1

您好,

我们的客户将执行不必要的辐射测量。
他们还想知道DS90UB913A和914A使用的所有内部时钟。

测量条件。
YUV422 72MHz像素时钟-> DS90UB913A -> DS90UB914A

1. DS90UB913A的PLL,ClockGen和定时和控制模块中产生多少时钟?
2.频率是多少?

3. DS90UB914A的ClockGen和Timing and Control模块中生成多少时钟?
4.频率是多少?

因此,请您就此向我们提供建议。

此致,
NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    辐射主要是由未优化的PCB布局,弱接地或电源噪声引起的。 请尝试屏蔽,添加滤波电容器,加强接地。

    此致,
    Sugiura