This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万-EVM:主机接口工具(连接错误)

Guru**** 2475745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579446/tps65982-evm-host-interface-tools-connection-error

部件号:TPS6.5982万-EVM

您好,

我在使用aardvark I2C/SPI主机适配器将TPS6.5982万-EVM连接到主机接口工具时遇到困难。 我安装了所需的驱动程序,可以通过总相闪存中心(SPI)进行连接。 以下是错误:

想法?

-Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leo:

    您是否能够使用I2C扫描器读取器件的I2C地址? 在大多数情况下,我希望TPS6.5982万-EVM的地址为0x38。 此外,请确保您的Aardvark已连接至TPS6.5982万-EVM上的正确引脚。 《TPS6598x应用定制工具用户指南》的图23: www.ti.com/.../slvuar8a.pdf 显示了如何执行此操作。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Eric的快速响应,

    I2C扫描器上没有。 它将永久保持在"开始扫描"阶段。 是的,我在Aardvark和EVM之间建立了正确的连接。  

    -Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leo:

    请确认您已遵循《TPS6598x应用定制工具用户指南》中3.1 部分的步骤7:

    我附上了一张包含该步骤的图片,供您参考:

    这将解决该问题并允许您使用Aardvark。

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    是的,我认为这是问题所在。 现在已连接。 感谢您的及时帮助!

    -Leo