请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5982万-EVM 您好,
我在使用aardvark I2C/SPI主机适配器将TPS6.5982万-EVM连接到主机接口工具时遇到困难。 我安装了所需的驱动程序,可以通过总相闪存中心(SPI)进行连接。 以下是错误:
想法?
-Leo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我在使用aardvark I2C/SPI主机适配器将TPS6.5982万-EVM连接到主机接口工具时遇到困难。 我安装了所需的驱动程序,可以通过总相闪存中心(SPI)进行连接。 以下是错误:
想法?
-Leo