This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:TPS6.5982万,退出休眠模式

Guru**** 2475765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/579044/tps65982-tps65982-exit-from-sleep-mode

部件号:TPS6.5982万

USB PD支持团队

以下是退出睡眠模式的三个条件。

我有一个关于"I2C总线活动"的问题,这是退出条件之一。

"活动"表示EC对PD控制器的访问。 换言之,如果 EC从不访问具有以下正确从属地址的PD控制器,则PD控制器将保持休眠模式。

我的想法是否正确?

此致,

Tamio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tamio:

    是的,当EC开始向其发送I2C消息时,设备将从休眠状态唤醒。
    如果EC不向PD控制器发送任何I2C消息,PD控制器将保持休眠模式,直到出现三种退出条件中的任何一种。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric,

    感谢您的回复。
    我明白了。
    请在数据表中添加每个PD控制器(TPS6598x)的说明,以及发送I2C消息后FOSC_48稳定的时间。

    谢谢,此致,
    T.Yokokokura