Other Parts Discussed in Thread: TPD4S009
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPD4S009 您好,
我的客户正在寻找TSSOP封装中的IP4283CZ10-TT的叉号。 TPD4S009看起来像一个装配件,但他的板上有引脚8 (Vcc)连接到GND。
在Vcc连接到GND的情况下,该零件是否正常工作? 这明显违反了数据表中的ABS额定值,但数据表的其他部分暗示此引脚是可选的,可以保持浮动(希望也与GND相连)
谢谢!
Keith