This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S009:VCC已连接至GND?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578006/tpd4s009-vcc-connected-to-gnd

部件号:TPD4S009

您好,

我的客户正在寻找TSSOP封装中的IP4283CZ10-TT的叉号。  TPD4S009看起来像一个装配件,但他的板上有引脚8 (Vcc)连接到GND。

在Vcc连接到GND的情况下,该零件是否正常工作?  这明显违反了数据表中的ABS额定值,但数据表的其他部分暗示此引脚是可选的,可以保持浮动(希望也与GND相连)

谢谢!
Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith,您好,

    让我来看看并给您一个答案。

    非常恭敬,

    Brian Dempsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith
    此针脚转接至GND时应该不会出现问题。 VCC线路有一个内部二极管,其击穿电压高于内部齐纳二极管,因此在D+,D-线路上看到的任何ESD仍将通过齐纳线路到达引脚3 GND。 我希望这能有所帮助!


    非常恭敬,

    Brian Dempsey