This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:基于摄像机/成像器的串行器选择

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602967/ds90ub933-q1-serializer-selection-based-on-camera-imager

部件号:DS90UB933-Q1

大家好,

我正在为一位客户处理一个项目,并尝试确定哪种串行器最适合他们的成像仪。 它们使用的是OV971.612万dB模式。 我相信对于120dB模式,颜色深度大约为24位。  摄像头应为1.4MP,30FPS。

话虽如此,我目前不了解的是如何根据开销和空白时间计算913A或933是否足够,等等。公式仅为:(分辨率) x (帧速率) x [(颜色深度)+空白/开销位],即(1.4MP) x (30FPS) x (24位)。

如果是这样,我们得到的是1.008Gbps,因此应该使用933。 您能验证吗?

谢谢,顺祝商祺!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我假设这是并行接口摄像机,数据可以2个12位原始帧发送。 如果是这种情况,933应该有足够的带宽来支持100MHz PCLK = 100M x 12位= 1.2Mbps的数据/帧速率,因为在30 FPS时,净数据速率大约是MP的一半。
    计算方式如下:
    净数据速率= HRES x VRES x (1+空白)* BPP * FR
    其中HRES和VRES以像素为单位,BPP =位/像素,FR =帧率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Liam Keese:

    W正在使用OV1064.212万dB有源阵列大小为1280x1080的1080的摄像机。我们想知道933是否可行。
    每行像素1280,行数1080,每秒36帧,每像素12位,空白是1543
    您能告诉我们如何计算串行器上的净数据速率吗?
    此外,如何考虑MIPI 400MHz的线路消隐和帧消隐。

    此致,
    Narasimha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    使用1280 x 1080时,这在36 fps和12位/像素时应该可行,因为数据假设10 % 消隐仅为~ 657 Mbps。

    可根据HRES * VRES *(1+%blank)* bpp * fps计算净数据率。 有关PCLK的计算,请参考933数据表。
    如果使用MIPI CSI-2反序列化器,则933的VSYNCH和HSYNCH输入应与Line Validate和Frame Valid一致。