请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB933-Q1 大家好,
我正在为一位客户处理一个项目,并尝试确定哪种串行器最适合他们的成像仪。 它们使用的是OV971.612万dB模式。 我相信对于120dB模式,颜色深度大约为24位。 摄像头应为1.4MP,30FPS。
话虽如此,我目前不了解的是如何根据开销和空白时间计算913A或933是否足够,等等。公式仅为:(分辨率) x (帧速率) x [(颜色深度)+空白/开销位],即(1.4MP) x (30FPS) x (24位)。
如果是这样,我们得到的是1.008Gbps,因此应该使用933。 您能验证吗?
谢谢,顺祝商祺!
丹