主题中讨论的其他部件: TPS6.5986万EVM
您好!
我已针对Ellisys "USB Explorer 350"运行了基于TPS6.5982万的器件。 我在 TD 4.6 上失败了。尝试SRC DRP连接DRP测试。 这是测试报告:
|
TD.DRP 4.6 连接器2 Try.SRC连接DRP-测试双角色端口 |
||
|
信息 |
正在启动子检测程序 |
使用tDrp = 50 ms,dcSRC.DRP = 30 % |
|
信息 |
应用源术语 |
RD在步骤3中的存在时间长于tCCDebounce |
|
失败 |
应用VBUS |
PUT必须在120毫秒内通告Rp终端 |
|
信息 |
应用接收器术语 |
转至步骤5 |
|
通过 |
应用接收器术语 |
Put必须在100 ms到475 ms内启用VBUS (实际为382 ms) |
|
通过 |
应用接收器术语 |
PUT_R必须源Vconn |
|
通过 |
删除术语 |
Put must transition to TryWait.SNK within 650 ms (actual was 15 ms)(Put必须在650 ms内转换为TryWait.SN |
|
通过 |
删除术语 |
Put must transition to unattached.SRC within 90 ms (actual was 55 ms)(输入必须转换为未连接。SRC在90 ms |
我在测试期间捕获了CC和VBUS信号,如下所示。
在标有以下测试点的波形上:
3. CVS转换为“未附加的SRC”状态(红色标记3.unattached.SRC)
答 TE监控RD状态并转至3.I.点
3.I CVS转换为Attached.SRC (红色标记3.I unattached.SRC)
3.ii CVS验证PUT连接Rp (蓝色标记3.ii PUT应在此处出现Rp,但没有)。 出现错误。 TPS6.5982万应断言Rp,因此CC信号应上升。
3.iii CVS转换为unattached.SNK。
您能帮我通过此测试吗? 哪些固件配置设置会影响 TPS6.5982万的行为?
P.S. systemconfig.TrySRCSupport已设置。
此致,
亚历山大