This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:USBC功能符合性测试TD 4.6 ................................................................2 try.SRC DRP连接DRP测试失败

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603506/tps65982-usbc-functional-compliance-test-td-4-6-2-try-src-drp-connect-drp-test-fail

部件号:TPS6.5982万
主题中讨论的其他部件: TPS6.5986万EVM

您好!

我已针对Ellisys "USB Explorer 350"运行了基于TPS6.5982万的器件。 我在 TD 4.6 上失败了。尝试SRC DRP连接DRP测试。 这是测试报告:

TD.DRP 4.6 连接器2 Try.SRC连接DRP-测试双角色端口

信息

正在启动子检测程序

使用tDrp = 50 ms,dcSRC.DRP = 30 %

信息

应用源术语

RD在步骤3中的存在时间长于tCCDebounce

失败

应用VBUS

PUT必须在120毫秒内通告Rp终端

信息

应用接收器术语

转至步骤5

通过

应用接收器术语

Put必须在100 ms到475 ms内启用VBUS (实际为382 ms)

通过

应用接收器术语

PUT_R必须源Vconn

通过

删除术语

Put must transition to TryWait.SNK within 650 ms (actual was 15 ms)(Put必须在650 ms内转换为TryWait.SN

通过

删除术语

Put must transition to unattached.SRC within 90 ms (actual was 55 ms)(输入必须转换为未连接。SRC在90 ms

我在测试期间捕获了CC和VBUS信号,如下所示。

在标有以下测试点的波形上:

3. CVS转换为“未附加的SRC”状态(红色标记3.unattached.SRC)
答 TE监控RD状态并转至3.I.点
3.I CVS转换为Attached.SRC (红色标记3.I unattached.SRC)
3.ii CVS验证PUT连接Rp (蓝色标记3.ii PUT应在此处出现Rp,但没有)。 出现错误。 TPS6.5982万应断言Rp,因此CC信号应上升。
3.iii CVS转换为unattached.SNK。

您能帮我通过此测试吗? 哪些固件配置设置会影响 TPS6.5982万的行为?

P.S. systemconfig.TrySRCSupport已设置。

此致,
亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alexander,

    您是否也在其他TPS6.5982万EVM上看到过此行为? 在附件检测期间工作的TPS6.5982万EVM的预期波形是CC线路将被拉至固定值,VBUS将持续通告5V。

    此致,
    Jimmy Hua
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jimmy:

    我将尝试在EVM上检查它,但速度不快。
    在我的情况下,设备扮演DRP角色(systemconfig.PortInfo = consumer_provider_CCPD_CCIPU)。 因此TPS6.5982万使用tDRP周期切换CC线路。

    此致,
    亚历山大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    我在EVM上获得了相同的结果。 但测试在EVM上提供的结果不稳定。 测试可能通过,可能失败。 EVM (09.00)随附的固件和配置。

    失败案例:

    通过案例:

    此致,
    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander,

    我想问以下问题:

    1.您为Ellisys使用什么合规性测试固件?
    2.你能否提供Ellisys结果的完整记录,以便我查看一下?

    3.您是否在应用程序自定义工具上启用了TrySrc?

    4.您在TPS6.5982万EVM上使用的固件版本是什么?  


    我将尝试通过放置TPS6.5982万EVM并在其上运行Ellisys测试来重现问题。 如果弹出任何新内容,请回复您。

    此致,
    Jimmy Hua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    1,2. 固件版本和测试日志没有屏幕截图:

    3.是的

    4. 0.9 .0,但我可以尝试将其更新为0.12 .02。 我的设备使用0.12 Tm2002固件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山大

    您能否为我提供保存的项目文件,以便我可以刷新TP6.5982万EVM? 我想在我的端重新创建问题,看看我是否遇到了相同的TrySrc测试问题。

    此致,
    Jimmy Hua
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    不幸的是,我没有保存EVM项目设置。 我记得EVM包含出厂时闪存的固件。 因此,我必须创建新项目并从EVM导入设置

    e2e.ti.com/.../evm_2D00_project_2D00_settings.pjt

    此致,
    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    感谢您发送项目文件。 我将查看一下,看看我是否可以重新创建您的问题。 如果出现任何问题,我会尽快告知您。

    此致,

    Jimmy Hua  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander,

    很抱歉回复太晚。 我目前正在努力寻找一个可用的Ellisys,因为地雷已经被埋设。 当我有一个Ellisys来运行你的项目时,我会尽快回复你。

    同时,您是否可以尝试使用提供的项目文件来刷新982EVM并为其提供Ellisys报告? 您提供的项目文件似乎适用于TPS6.5986万EVM。

    e2e.ti.com/.../6433.982EVM_5F00_TrySrcEnabled.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    很抱歉耽误了很长时间,我有一个假期。

    下面的文件是EVM的测试结果,包含您的项目文件。 结果稍好,但测试失败。

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/138/1780.2017_2D00_08_2D00_09-123059311-_2D00_-USB-Compliance-Report.html</s>1.23059311亿

    此致,
    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alexander,

    很抱歉回复太晚,因为我最近被淹没了,我将研究此问题并尝试帮助进一步调试。

    此致,
    Jimmy Hua
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alexander,

    在线配置工具已有新版本(版本3.08)。 您可以下载该文件并尝试再次运行测试吗?
    此致,
    Jimmy Hua
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    我会试着让您了解结果。

    此致,
    亚历山大