This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1211:TUSB1211最小输出延迟时间(TDD,TDC)

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606611/tusb1211-tusb1211-min-output-delay-time-tdd-tdc

部件号:TUSB1211

我们设计了TUSB1211,并且看到了与ULIP总线上的总线错误相关的一些生产降解。

我正在尝试进行利润分析,我需要知道此零件的最小输出延迟时间(TDD,TDC)是多少。  未指定。

您是否有此信息?

-Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    很抱歉,我将查找此信息,您能否提供一些背景信息,说明您认为故障与延迟时间相关的原因?
    此外,您能否详细说明您的设置?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的设计使用Altera Cyclone V SOC处理器,其ULPI接口连接到TUSB1211。  我们发现,在接口上运行压力测试时,某些设备会定期出现故障(例如,通过RNDIS运行iperf, 或者在存储在U盘上的大文件上运行MD5SUM等),而ULPI总线似乎损坏(Linux内核驱动程序报告从总线接收到的意外数据包/数据,或者主机请求未正确确认)。  

    我们可以通过以下操作来影响故障率:

    1. 将配置从使用26 MHz输入参考时钟(TUSB1211在ULPI上提供60 MHz)更改为使用外部60 MHz时钟(TUSB1211在ULPI上接收60 MHz)。  

    2. 更换TUSB1211 (使用另一个TUSB1211)。

    3. 修改温度(加热或冷却装置)。

    问题表现为ULPI总线上存在边际定时问题,我们正在查看总线上传输(双向)的设置和保持时间边际。  这就是我发布此帖子的原因。  如果没有最短的输出延迟时间,我们就无法保持对从TUSB1211到控制器的事务的分析。

    我们已经尝试查看时钟抖动(并尝试了几种不同的时钟源,一些基于MEMS,一些基于Quartz),但没有发现对时钟技术有任何明显的敏感性。

    -Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您能告诉我FPGA的保持和设置最短时间吗?
    此致