请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5982万 大家好,
我的客户在使用已发布的Type-C PD外围设备进行互连性测试时遇到硬重置环路问题(他们的产品始终作为源工作)。 据该工程师说,一种产品所消耗的电流似乎比PDO通信确定的值还要大。 由于该情况超过当前状态,源代码发出硬重置,并重复执行此操作。
ALT模式功能比电源功能更重要,因此他们希望TPS6.5982万切换到只有5 V 0 A PDO的电源。
您是否有任何想法来实现他们的要求?
我想知道在硬重置条件后,我们是否可以利用固件设置在默认固件和GPIO控制中实现。
此致,
Takashi Onawa