This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:与EVM默认FW类似的快速PDO更改

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602879/tps65982-quick-pdo-change-like-evm-default-fw

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我的客户在使用已发布的Type-C PD外围设备进行互连性测试时遇到硬重置环路问题(他们的产品始终作为源工作)。 据该工程师说,一种产品所消耗的电流似乎比PDO通信确定的值还要大。 由于该情况超过当前状态,源代码发出硬重置,并重复执行此操作。

ALT模式功能比电源功能更重要,因此他们希望TPS6.5982万切换到只有5 V 0 A PDO的电源。

您是否有任何想法来实现他们的要求?

我想知道在硬重置条件后,我们是否可以利用固件设置在默认固件和GPIO控制中实现。  

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    您可以使用config app工具仅创建一个5V@0A的源PDO,或者使用默认值(恢复FW),您可以使用DIP开关配置ID:14 (0111)

    当有0源功能信息时,电压将被设置为5V,最大电流将被设置为0A,根据PD规格章节6.4 .1.2 2

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeff-San,

    很抱歉,我的回复太晚了。
    遗憾的是,您的建议在这种情况下不起作用,因为他们没有评估EVM。

    他们的应用需要5 PDO (5V,9V,12V,15V和20V),并且他们希望根据要连接的外围设备(特别是在连接了违反标准的设备时)切换PDO,如下所示。

    [正常操作]
    5 PDO (5V,9V,12V,15V和20V)

    [非标准设备连接条件]
    1PDO (5V安全)

    我想知道我们是否可以在下面的主题中介绍讨论的想法,您是否有如何使用它的文档?

    e2e.ti.com/.../198.413万

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    您可以阅读GPIO应用说明
    www.ti.com/.../slva838.pdf

    用户Alt模式应用程序注释中也有更多信息
    www.ti.com/.../slva841.pdf

    您可以使用虚拟地址并创建唯一的应用程序配置集,以便在GPIO事件或用户替代模式进入/退出时输入。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeff-San,

    感谢您对此问题的及时回复。
    明天我会看到详细信息,但很抱歉有一个简短的问题。

    即使在此用户备用模式下也可以使用DP功能吗?

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    正确,不同的用户alt模式可以进入两侧都支持的任何模式或多种模式。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeff-San,

    抱歉,我还有一个问题。

    他们希望通过操作GPsh 4cc命令来使用以下方法控制PDO配置文件。
    但效果不好
    您可以阅读GPIO应用说明
    www.ti.com/.../slva838.pdf

    它是否允许使用4CC命令控制它?

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    您能否将您的项目文件发送给我,以便我了解如何配置您的应用程序配置集?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeff-San,

    我会将它脱机发送给您,并附带一些备注。

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onawa-san,

    您可以将其发送至 jeff.mueller@ti.com

    我们可以在这里讨论。

    谢谢!