大家好,
我们了解当mode_sel引脚保持低电平时,TLK1.0031万的默认设置为10GKR/1G-KX模式。
如果我们使用10G-KR而不使用详细信息设置,那么即使我们不通过MDC和MDIO设置寄存器,TLK1.0031万是否可以运行?
此致,
Kanemaru
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我们了解当mode_sel引脚保持低电平时,TLK1.0031万的默认设置为10GKR/1G-KX模式。
如果我们使用10G-KR而不使用详细信息设置,那么即使我们不通过MDC和MDIO设置寄存器,TLK1.0031万是否可以运行?
此致,
Kanemaru
你好,Lui-San,
我还有一个问题。
我们的客户希望将“REFCLK 156.25MHz”用于“10GBASE-KR模式”。
因此,它们会将“HS_PLL_Mult [3:0]”从“1101(默认值)”更改为“1100”,而不会更改其它的调整大小(因此其它调整大小为默认值)。
是否需要更改其他寄存器?
那么,您能否告诉我们您是否有此用例的建议设置?
< Background>
当然,他们知道必须更改与信号质量相关的寄存器(例如,HS_SERDES_CONTINT_1/2/3),以优化信号条件。
如果完成了原型模型,他们将确认此寄存器。
因此,他们想知道,在评估原型模型之前,他们是否必须更改这些登记册。
如果您联系下面的我的电子邮件地址或让我知道您的电子邮件地址,
我可以发送客户信息。
我期待着收到您的意见。
[我的电子邮件地址]
非常感谢您的验证。
此致,
Kanemaru