This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0031万:TLK1.0031万 -关于10GKR/1G-KX模式

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605953/tlk10031-tlk10031---about-10gkr-1g-kx-mode

部件号:TLK1.0031万

大家好,

 

我们了解当mode_sel引脚保持低电平时,TLK1.0031万的默认设置为10GKR/1G-KX模式。

如果我们使用10G-KR而不使用详细信息设置,那么即使我们不通过MDC和MDIO设置寄存器,TLK1.0031万是否可以运行?

 

此致,
Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanemaru,

    默认情况下,设备配置为10GBASE-KR。 因此,如果您不通过MDIO配置设备,则需要执行硬件重置。 另一方面,我建议通过MDIO对其进行配置,因为TLK是一个复杂的设备,需要根据每个系统(交流电损耗,迹线长度等)调整多个寄存器(均衡,数据开关等)。


    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    感谢您的及时回复。

    我将向客户报告此信息。

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

     

    我还有一个问题。

    我们的客户希望将“REFCLK 156.25MHz”用于“10GBASE-KR模式”。

    根据数据表,高速侧默认设置的SERDES PLL乘法器为20倍,低速侧默认设置为10倍。

    因此,我知道,如果TLK1.0031万在默认情况下使用“REFCLK 156.25MHz”,则无法通信“10GBASE-KR模式”。

    因为他们必须设置以下条件。

     

     

    我的理解是否正确?

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanemaru,

    您的假设是正确的。 客户需要将SERDES PLL乘法器(HS侧)设置为16.5 ,因为默认值为20。 这是通过寄存器0x1E.0002位[3:0]实现的。

    此致,
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

     

    感谢您的及时回复。

    我理解。 非常感谢。

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

     

    我还有一个问题。

    我们的客户希望将“REFCLK 156.25MHz”用于“10GBASE-KR模式”。

    因此,它们会将“HS_PLL_Mult [3:0]”从“1101(默认值)”更改为“1100”,而不会更改其它的调整大小(因此其它调整大小为默认值)。

    是否需要更改其他寄存器?

    那么,您能否告诉我们您是否有此用例的建议设置?

     

    < Background>

    当然,他们知道必须更改与信号质量相关的寄存器(例如,HS_SERDES_CONTINT_1/2/3),以优化信号条件。

    如果完成了原型模型,他们将确认此寄存器。

    因此,他们想知道,在评估原型模型之前,他们是否必须更改这些登记册。

     

    如果您联系下面的我的电子邮件地址或让我知道您的电子邮件地址,

    我可以发送客户信息。

    我期待着收到您的意见。

     

    [我的电子邮件地址]

    Kanemaru-h@clv.macnica.co.jp

     

    非常感谢您的验证。

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kanemaru,

    如果客户要使用10GBASE-KR模式,他们只需将HS_PLL_Mult [3:0]更改为'1100'(x 16.5),在这种情况下,设备将执行自动协商和链路培训,如果不需要这些功能,请禁用它们。

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

     

    感谢您的及时回复。

    我知道除" HS_PLL_Mult[3:0]"之外的寄存器是默认的。

    我的理解是否正确?

     

    >如果不需要这些功能,请禁用它们。

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡纳马鲁

    如果设备默认设置(HS_PLL_Mult除外),LT和AN将在开机后运行。 如果客户计划与SFP+光学模块连接,则需要禁用这两种功能,否则,默认值为"正常"。

    谢谢!
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

     

    感谢您的支持。

    我确认他们不使用SFP+光学模块的接口。

    因此,我向我们的客户建议默认值(HS_PLL_Mult除外)。

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 如果他们在连接设备时遇到问题,请告诉我。

    此致,
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    感谢您的支持。

    我会在收到新信息时与您联系。

    此致,

    Kanemaru