This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:不支持iPad。

Guru**** 2546080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603025/tps2546-ipad-is-not-supported

部件号:TPS2546

我正在使用TPS2546进行USB 1A和2.5A插座设计。 在使用Android手机,iPhone,平板电脑和智能手表等各种设备进行测试时,我发现该芯片不支持iPad充电。 我将遵循EVM作为参考设计。 电路是否需要进行任何修改以支持ipad充电?  

-Prashanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.您测试了哪款iPad?  iPad2,iPad AIR或iPad4?

    TPS2546在哪种模式下工作?  SDP,CDP或DCP?

    3.测试时ipad是关闭还是打开?

    4.您能否捕获一些波形? (VBUS,D+,D-,Iout)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.我测试了iPad2,iPhone 7和7 plus

    2.我已将其设置为CDP模式(CTL1,CTL2,CTL3 = 1,Ilim = 1)。

    3. iPad在测试时已开机。

    4.波形附在下面:

    但我的现有配置支持iPhone 6S。 数据线波形附在下面

    蓝色-数据+

    黄色-数据-

    谢谢!

    -Prashanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    第一个波形是SDP而不是CDP。 第二个波形是CDP。 请仔细检查CTL1/2/3和Ilim_SEL针脚电压。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我的电路配置为CDP模式,为什么它更改为SDP? CDP和SDP之间是否可能正在进行自动切换(如数据表中的9.1 2所述)?

    在DCP模式下试用电路时,所有设备似乎都在充电。 如果是这种情况,为什么我不应切换到DCP模式?

    感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不认为这是CDP-SDP自动开关造成的。 请捕获CTL1,CTL2,CTL3,Ilim_SEL的一些波形。   

    请发送电子邮件给我, 让我们 通过电子邮件进行讨论。   yongqiang-sun@ti.com。