This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:将VREF2连接到+3.3V而不是引脚8

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603532/pca9306-connected-vref2-to-3-3v-instead-of-to-pin-8

部件号:PCA9306

我搞错了,我没有把VREF2连接到芯片的引脚8 (使能引脚,然后通过200k欧姆电阻连接到+3.3V),而是直接连接到+3.3V。

VREF1是+1.8V,我看到它的电压在极低的频率下波动,在大约+2.2V和+1.8V之间。

这可能是由我的螺丝造成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,肯定是这样。  在打开和关闭条件下,它还会使您面临潜在的损坏。  您能否向我展示您如何连接它的示意图?

    以下是部件的内部组件:

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis,

    感谢快速回复...非常感谢!

    我的错误是:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis,

    作为一个后续问题,...关于上面显示的正常和异常设置,电压可以是多少
    我们希望在每个设置中使用VREF1和EN?

    此致,

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tom,
    我预计电压约为2.5V。 我刚刚开始进行电路分析。
    Francis Houde