请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCA9306 我搞错了,我没有把VREF2连接到芯片的引脚8 (使能引脚,然后通过200k欧姆电阻连接到+3.3V),而是直接连接到+3.3V。
VREF1是+1.8V,我看到它的电压在极低的频率下波动,在大约+2.2V和+1.8V之间。
这可能是由我的螺丝造成的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我搞错了,我没有把VREF2连接到芯片的引脚8 (使能引脚,然后通过200k欧姆电阻连接到+3.3V),而是直接连接到+3.3V。
VREF1是+1.8V,我看到它的电压在极低的频率下波动,在大约+2.2V和+1.8V之间。
这可能是由我的螺丝造成的?