请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3867万IR 大家好,
DP8.3867万IR的工作自由空气环境温度范围为-40至85度。 我可以知道该规范是如何确定和验证的吗?
1.如果在最高环境温度85度下进行耐久性测试? 需要多长时间?
2.性能是否有下降85度以下的风险?
谢谢。
周
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
DP8.3867万IR的工作自由空气环境温度范围为-40至85度。 我可以知道该规范是如何确定和验证的吗?
1.如果在最高环境温度85度下进行耐久性测试? 需要多长时间?
2.性能是否有下降85度以下的风险?
谢谢。
周