This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:数据表中的环境温度测试方法

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605690/dp83867ir-test-method-for-ambient-temperature-in-datasheet

部件号:DP8.3867万IR

大家好,

DP8.3867万IR的工作自由空气环境温度范围为-40至85度。 我可以知道该规范是如何确定和验证的吗?

1.如果在最高环境温度85度下进行耐久性测试? 需要多长时间?

2.性能是否有下降85度以下的风险?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zhou,

    它是通过在85 C的环境温度下进行设备特征参数测试来执行的。这包括24小时以上的数据包传输耐久性测试。

    在85 C或-40 C至85 C之间的任何温度下正常使用时,性能不会下降

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    "它是通过在85 C的环境温度下进行设备特征参数测试来执行的。这包括24小时以上的数据包传输耐久性测试。"

    24小时以上的测试如何帮助深入了解高温下的长期稳定性,如一个月的连续测试(传输@85)? 是否有寿命估计?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zhou,

    我想您在这里将特征和可靠性信息混合在一起。

    我描述了我们85 C的表征测试

    如果您对温度下的可靠性有任何疑问,请参阅TI.com网站 的“Reliability (可靠性)”部分:www.ti.com/.../reliability_testing.page

    以下是DP8.3867万的可靠性数据: www.ti.com/.../estimator.tsp

    此致,