This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:晶体输入频率

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605415/dp83867ir-crystal-input-frequencies

部件号:DP8.3867万IR

您好,

 DP8.3867万IR能否在晶体振荡器输入的25MHz以外的频率上运行? 如果没有,TI是否有任何以太网1000Base PHY可接受其它频率(如50MHz或125MHz)? (EMI问题)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    DP8.3867万仅接受25 MHz作为参考时钟。 TI没有1000BASE-T PHY接受25 MHz以外的任何信号作为有效参考时钟。

    您对25 MHz有哪些EMI问题?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    感谢您的快速回复。 对于一个设计,我正在研究25MHz晶体/时钟的谐波(尽管相对而言较弱),这会导致我所坚持的特定组件出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    这是不幸的。 同样,除了25 MHz器件,我们没有其他任何选项,您必须使用PCB技术来降低主板其他位置的25 MHz频率。

    此致,