请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3867万IR 您好,
我的一个客户正在使用Xilinx SoC与我们的phy连接。 来自SoC的1.8V逻辑电平的逻辑0的最大值为0.45V。 对于我们的器件,1.8V逻辑低电压的数据表中建议的最大电平为0.2 x VDDIO (即 0.2 x 1.8)= 0.36V
此0.45V电压是否会导致phy出现问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我的一个客户正在使用Xilinx SoC与我们的phy连接。 来自SoC的1.8V逻辑电平的逻辑0的最大值为0.45V。 对于我们的器件,1.8V逻辑低电压的数据表中建议的最大电平为0.2 x VDDIO (即 0.2 x 1.8)= 0.36V
此0.45V电压是否会导致phy出现问题?