请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB953-Q1 你(们)好
我们正在紧急尝试按照所附的ie 2x 953建立数据路径方案,使其变为1x 964,每个摄像机具有1x4通道MIPI和1x VC,946提供2个VC。
设置此配置时出现问题-已附加配置。
两 个传感器都可以通过 953将其在MIPI 4通道流上的1x VC馈送至96.4964万可通过VC0和VC1将MIPI 4通道输出至"处理器"。
但我们的团队发现,964虚拟通道输出在OVT侧有时异常,如下图所示。 我们假定存在一些配置错误,但我们不确定接下来要执行哪些步骤来对其进行调试。
您能否就我们如何调试它提出建议 -附加的配置是否正确?
非常感谢
David