This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:2xDS90UB953至DS90UB964 1x4信道配置问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606241/ds90ub953-q1-2xds90ub953-to-ds90ub964-1x4-lane-config-issues

部件号:DS90UB953-Q1

你(们)好  

我们正在紧急尝试按照所附的ie 2x 953建立数据路径方案,使其变为1x 964,每个摄像机具有1x4通道MIPI和1x VC,946提供2个VC。

设置此配置时出现问题-已附加配置。

 

两 个传感器都可以通过  953将其在MIPI 4通道流上的1x VC馈送至96.4964万可通过VC0和VC1将MIPI 4通道输出至"处理器"。

我们的团队发现,964虚拟通道输出在OVT侧有时异常,如下图所示。 我们假定存在一些配置错误,但我们不确定接下来要执行哪些步骤来对其进行调试。

您能否就我们如何调试它提出建议 -附加的配置是否正确?

非常感谢

David

e2e.ti.com/.../964-VC-output-abnormal.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    DS90UB953-Q1目前是预发布设备,因此需要脱机处理。 您是否可以联系您当地的TI人员以使其离线?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然,请不要公开此帖子。

    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里没有办法做到这一点,因此请离线联系您当地的TI联系人,如果您无法联系,请告诉我们。