Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3000, SN65LVCP408, TS3USB3031
你好
我正在尝试为CSI信号的多路复用找到解决方案。 这适用于ATE板。
我有2个通道+1个时钟(全差分) TX端口 和8个(2个通道+1个时钟) RX (差分)端口。
因此,我需要能够从TX端口向每个RX端口执行环回,这意味着1:8 (3对)。
CSI2 D-PHY为2.5GHz 200mV PTP差分信号(它还具有SE 10MHz 1.2V部件,动态变化)
由于RF继电器的尺寸,
如果 是SP8T,TS3USB3000是一个很好的解决方案。 我可以用它来构建mux,但这意味着信号将通过4个此类开关串联传输,我不确定
对信号完整性的影响是什么。
单位成本不是问题。