This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:来自REFCLK的泄漏

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604592/sn65dsi86-leakage-from-refclk

部件号:SN65DSI86

您好,

我的客户发现,当VCC1~VCC4/VCCA1~VCCA5为0伏时,VCCIO1/VCCIO2引脚有0.9V泄漏(在系统休眠模式下)。  但是,当REFCLK关闭时,这个0.9V泄漏将消失。  

  • 这种行为是不是意料之中的?
  • 是否有其他方法可以防止0.9V泄漏但不关闭REFCLK?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Antony,
    在系统休眠模式期间,您指的是挂起模式吗? 为什么VCC1~VCC4/VCCA1~VCCA5端子在挂起模式下为0v?
    我将确认这是否是预期行为和正确的情况,因为根据数据表,REFCLK不是故障安全的。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Antony,

    您能否提供有关客户实施的更多详细信息?

    在系统休眠模式期间,您指的是挂起模式吗? 为什么VCC1~VCC4/VCCA1~VCCA5端子在挂起模式下为0v?

    正如我之前所说的那样,REFCLK不是故障安全终端,因此这不是正确的情况。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    客户告诉我,"睡眠模式"实际上意味着与"超级终端模式"相同,他们实际上会在系统进入睡眠/挂起模式时关闭SN65DSI86的所有4个电源导轨(包括VCC/VCCA/VCCI/VCCIO/VPLL)。 您是否暗示这不是我们芯片的预期行为? 请告诉我们您的意见。

    谢谢!

    Antony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Antony,

    数据表仅提及SCL,SDA,HPD, EN和DSI输入作为故障安全终端。 这意味着这些引脚将在未施加芯片供电电压但对其施加电压(SCL,SDA,HPD, EN和DSI输入)时提供或接收有限电流或无电流。

    因此,由于REFCLK端子不是故障安全 的,因此在未应用芯片供电电压时,必须关闭此信号。 这就是他们所检测到的泄漏是预期的原因。

    此致