请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMDS181 您好,先生,
我们在HDMI输入设计上使用TMDS181,并遇到有关TMDS181设置的问题。 当我们使用HDMI模式生成器通过TMDS181向HDMI接收器生成不同的视频格式时,有时HDMI模式生成器更改视频格式时,HDMI接收器停止工作。 但是,我们可以通过更改SIG_EN设置来解决此问题。 如果我们调出SIG_EN来启用此功能,则问题已解决。 但是,数据表中提到:“通过禁用检测电路,接收器块始终打开,这是某些HDMI CTS测试所必需的。 如果我们启用SIG_EN功能,您能否评论一下HDMI CTS中的副作用? 我们将在下周生产这款产品。 因此,我们需要决定如何在6/25之前设置SIG_EN。