This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:HDMI CTS的TMDS181 SIG_EN设置

Guru**** 2601485 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605185/tmds181-tmds181-sig_en-setting-for-hdmi-cts

部件号:TMDS181

您好,先生,

 

我们在HDMI输入设计上使用TMDS181,并遇到有关TMDS181设置的问题。 当我们使用HDMI模式生成器通过TMDS181向HDMI接收器生成不同的视频格式时,有时HDMI模式生成器更改视频格式时,HDMI接收器停止工作。 但是,我们可以通过更改SIG_EN设置来解决此问题。 如果我们调出SIG_EN来启用此功能,则问题已解决。 但是,数据表中提到:“通过禁用检测电路,接收器块始终打开,这是某些HDMI CTS测试所必需的。 如果我们启用SIG_EN功能,您能否评论一下HDMI CTS中的副作用? 我们将在下周生产这款产品。 因此,我们需要决定如何在6/25之前设置SIG_EN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chiajung,

    TMDS181始终保持接收器终端处于启用状态,即使在SIG_EN = H时也是如此。我认为这是因为接收器终端在SIG_EN = H期间被禁用时提前释放芯片,这可能导致TMDS181无法通过TMDS -终端电压测试。 TMDS181应通过SIG_EN = H的CTS

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jmmn,您好!

    我们现在使用引脚带模式,但我们希望能够灵活地通过I2C更改SIG_EN。 遗憾的是,TMDS181只能在引脚带模式或I2C模式下工作。 因此,我想知道一些问题。

     

    1. 我们想要使用CPU的GPIO通过I2C_EN设置I2C模式或引脚带模式,但我不知道TMDS181何时确定工作模式。 我只想,当电源达到有效电压水平时,TMDS181将确定工作模式或针束带的设置。 正确吗?
    2. 我注意到TX_TERM_CTL设置在带引脚模式中是“自动选择阻抗”,但I2C模式没有此选项。 设置似乎是固定的。 如果我想在I2C模式下保持相同的功能,我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ChiaJung,

    I2C/GPIO配置可以随时更改,这一点必须谨慎完成,因为配置将在I2C寄存器和外部引脚之间更改。

    在I2C模式下,没有自动TX_TERM_CTL,您必须从数据速率中选择它。 您可以监控TMDS_Clock_Ratio_status寄存器(0x0B[1]),如果清除请勿设置Tx终止(如果设置),请选择75至150欧姆。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    除了I2C_EN,您的意思是我们可以随时在引脚带模式下更改其他带引脚设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ChiaJung,

    您可以随时更改所有PIN。
    如果I2C_EN=0,您可以毫无问题地切换所有其它引脚。
    如果I2C_EN=1,则引脚不会对设备配置产生影响。
    I2C_EN也可以随时更改,这必须小心进行,因为配置将从引脚更改为寄存器。

    此致