请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB211 您好,先生:
很抱歉打扰你。
我们调查了支持10 m 电缆的USB 2.0 驱动程序。
我们之前在E2E上讨论过。
您说过
对于单 个TUSB211 ,最长为2-3米,可通过近端眼。 由于 电缆上的压降,使用两个TUSB211实际上大致相同,质量更好的电缆可以通过2扩展到~4米。
您也说过
TUSB211 可提高信号的转换速率,但不能提高直流电平,因此最大迹线长度还取决于电缆的寄生电阻。 我们在10 m 电缆上使用 两个TUSB211进行级联(电缆两侧各一个),结果是积极的。
让我困惑的是,如果我们使用两个TUSB211是否支持10 m 电缆?
如果是,是否可以共享任何环境条件或测试报告?
如果否,TI是否有任何解决方案可以做到这一点?
谢谢!!