This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:支持电缆长度

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604137/tusb211-support-cable-length

部件号:TUSB211

您好,先生:

很抱歉打扰你。

我们调查了支持10 m 电缆的USB 2.0 驱动程序。

我们之前在E2E上讨论过。  

您说过

对于单 个TUSB211 ,最长为2-3米,可通过近端眼。 由于  电缆上的压降,使用两个TUSB211实际上大致相同,质量更好的电缆可以通过2扩展到~4米。

您也说过  

   TUSB211 可提高信号的转换速率,但不能提高直流电平,因此最大迹线长度还取决于电缆的寄生电阻。 我们在10 m 电缆上使用  两个TUSB211进行级联(电缆两侧各一个),结果是积极的。

让我困惑的是,如果我们使用两个TUSB211是否支持10 m 电缆?

如果是,是否可以共享任何环境条件或测试报告?

如果否,TI是否有任何解决方案可以做到这一点?

谢谢!!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    一个TUSB211可支持高达2 3 m 的电缆,具体取决于主机的信号质量和电缆质量。 这是配置中的
    主机--电缆-- TUSB211 --测试装置(近端面罩)
    使用低损耗电缆和两个TUSB211时,它可能会传递到4 m 电缆。

    任何使用较长电缆的测试(会导致较高的直流损耗)都是功能测试。

    目前,我们还没有针对更长电缆的发布解决方案。

    此致
    Cevin