请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TCA9548A 主题中讨论的其他部件:USB2ANY,
我使用TI USB2ANY进行I2C通信以配置该部件以启用更多连接。 我认为内部开关是具有低电阻的FET。 I2C通信终于成功了,我可以毫无问题地读/写(无反向反馈)。 但是,我使用万用表探测连接的两侧,例如SDA和SD0之间。 仍存在高阻抗连接。 是否有办法确定我是否成功连接了SDA和SD0? 我向设备写入了0x07,我不知道通信是否有任何问题。 谢谢!