This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:连接验证

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603305/tca9548a-verification-of-connection

部件号:TCA9548A
主题中讨论的其他部件:USB2ANY

我使用TI USB2ANY进行I2C通信以配置该部件以启用更多连接。 我认为内部开关是具有低电阻的FET。 I2C通信终于成功了,我可以毫无问题地读/写(无反向反馈)。 但是,我使用万用表探测连接的两侧,例如SDA和SD0之间。 仍存在高阻抗连接。 是否有办法确定我是否成功连接了SDA和SD0? 我向设备写入了0x07,我不知道通信是否有任何问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lixing,
    我会用一个示波器来查看它,以验证信号(假设正在切换)。 我们的内部网站上提供了USB2ANY示意图。 I2C线路直接连接至MSP430。 在are Infolink Sight中搜索USB2ANY,您将找到它。 如果要打开Altium项目并查看布局或组件信息,它还包括Altium项目。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis:  

    非常感谢您的回复。 是的,我已经研究了USB2ANY的原理图。 实际上,我的主板上还有其他I2C设备,它们已经有了良好的通信,并对我的命令采取了正确的操作。 这将验证I2C通信是否正常。 但是,看起来TCA9548A仍然不起作用。 以下是我的具体问题:

    1.如果打开一个通道,我是否能够测量SDA和sdX之间的低电阻?

    2. I2C命令已接收ACK,这意味着通信良好。 如果SDA和sdX之间没有连接,可能会出现什么问题?

    谢谢!

    利星

    Hello Lixing,
    我会用一个示波器来查看它,以验证信号(假设正在切换)。 我们的内部网站上提供了USB2ANY示意图。 I2C线路直接连接至MSP430。 在are Infolink Sight中搜索USB2ANY,您将找到它。 如果要打开Altium项目并查看布局或组件信息,它还包括Altium项目。
    Francis Houde

    [/引述]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lixing,

    很抱歉耽误你的时间- Francis目前不在办公室度假。

    此设备的工作方式与配置通道连接时启用低电阻路径的简单FET开关不完全相同。 相反,当通道处于活动状态时,"低"电平将通过开关(具有低系列电阻),但"高"电平将被阻止。 需要此架构来支持开关两侧的电压电平转换,方法是允许外部上拉电阻器设置逻辑"高"电平。 如果您通过已启用的信道成功通信,则表明交换机工作正常。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Max。 这回答了我的问题。