This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0356:晶体不随设备振荡

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0356, LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603734/lmh0356-crystal-does-not-oscillate-with-device

部件号:LMH0356
主题: LP5907中讨论的其他部件

大家好!

LMH0356 27MHz时钟发生器的启动有一些问题。

我已经检查了电路39pF电容器,尝试了两种不同的晶体- 7B-27.000MBBK-T,TXC和HC-49/S外壳中的其他晶体。

在所有尝试中,我都有相同的示波图:

间隙和间隙输出之间

Beetwen GND和XTAL IN,XTAL OUT


是否有任何想法可以采取其他措施来开始振荡?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Maksim,

    LMH0356设备是否已通电?

    您是否尝试将电容器值降低到~ 20pF以减少负载?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    感谢您的关注!

    是,LMH0356由LP5907 LDO通电。 电源正常(在示波器屏幕上)。

    我尝试了22 pF电容器,但没有任何帮助。

    现在它从SG-8002CA/CPCB 27.000MHz振荡器开始工作,它看起来是唯一的决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Maksim,

    感谢您的回复!  我很高兴您找到了一个可以在应用程序中工作的振荡器。

    此致,