请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMH0356 主题: LP5907中讨论的其他部件
大家好!
LMH0356 27MHz时钟发生器的启动有一些问题。
我已经检查了电路39pF电容器,尝试了两种不同的晶体- 7B-27.000MBBK-T,TXC和HC-49/S外壳中的其他晶体。
在所有尝试中,我都有相同的示波图:
间隙和间隙输出之间
Beetwen GND和XTAL IN,XTAL OUT
是否有任何想法可以采取其他措施来开始振荡?
谢谢你。