This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:IEEE1588支持版本DP8.3867万和DP8.364万

Guru**** 2604965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602323/dp83867ir-ieee1588-support-version-of-dp83867-and-dp83640

部件号:DP8.3867万IR
主题中讨论的其他部件:DP8.364万

大家好,

该设备的未来表明,DP8.3867万支持IEEE1588 SOF,DP8.364万支持IEEE1588 PTP。

*平均剂量 DP8.3867万支持IEEE1588 V1 (2002)和DP8.364万支持IEEE1588 V2 (2008), 而DP8.3867万 剂量不支持"精确时间协议"?  

*网络可以混合使用IEEE1588 V1和V2,因为NTP可以处理两个版本的计时?

* SOF (SFD)和NTP之间的关系?

此致,

Tetsuro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tetsuro,

    DP8.3867万支持SFD中断,可用于在MAC中为数据包标记时间。 这是一种软件支持,用于实施1588v1和v2,其中实际时间戳发生在MAC中。 DP8.364万具有IEE1588v1和v2的硬件时间戳。 这是两种不同的方法来执行IEEE1588。

    PTP中使用了1588时间戳。 NTP不需要1588,其操作方式与PTP不同。 因此,为了回答您的问题2和3,NTP中不使用1588和SFD。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Aniruddha:

    感谢您的回答。  

    对于DP8.3867万,软件时间戳在位于  TI wedsite的HPY驱动程序中实施,用户对此并不在意。 我 的标准是否正确?  

    此致,

    Tetsuro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tetsuro,

    对于DP8.3867万,设备将准确知道设备电缆一侧何时出现帧。 它会生成一个脉冲以通知MAC。
    您需要固件才能在DP8.3867万上启用SFD。 此外,您还需要将MAC/控制器配置为接受脉冲,并将其与传输或接收的帧相关联,以便进行适当的调整。 TI不为MAC/控制器制作固件。 这需要由用户实现。

    此致,
    罗斯