请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3867万IR 主题中讨论的其他部件:DP8.364万
大家好,
该设备的未来表明,DP8.3867万支持IEEE1588 SOF,DP8.364万支持IEEE1588 PTP。
*平均剂量 DP8.3867万支持IEEE1588 V1 (2002)和DP8.364万支持IEEE1588 V2 (2008), 而DP8.3867万 剂量不支持"精确时间协议"?
*网络可以混合使用IEEE1588 V1和V2,因为NTP可以处理两个版本的计时?
* SOF (SFD)和NTP之间的关系?
此致,
Tetsuro