Other Parts Discussed in Thread: P82B96
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:P82B96 尊敬的层级:
基于 以下的示意图。 如果我使用VCC1=VCC2=+V电缆驱动器=5V,P82B96可以支持多长时间?
如何 计算 I2C通信电缆长度?
表1未显示Vcc1=Vcc2=+V Cable=5V条件下的电缆长度。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Eric,
就像Francis所说的那样,限制是总线上的电容量,它受到所用电缆的严重影响,但也受到每个从属设备增加的电容的影响。 此限制基于RC时间常数,它影响消息波形的上升时间(这就是为什么V+电压,VCC电压,上拉电阻和总线电容是重要参数的原因),从而影响总线波形的信号完整性。
本白皮书 更详细地介绍了此概念,并说明了如何根据不同的系统参数计算上拉电阻。
要回答您的问题,这取决于存在的从属设备数量,您的电缆参数以及您的消息传输速率。
如果您有任何其他问题,请随时在此处发布。
此致,
Eric Hackett