This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:帮助计算I2C通信电缆长度

Guru**** 2753745 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603219/p82b96-help-to-calculate-the-i2c-communication-cable-length

部件号:P82B96

尊敬的层级:

基于 以下的示意图。 如果我使用VCC1=VCC2=+V电缆驱动器=5V,P82B96可以支持多长时间?

如何  计算 I2C通信电缆长度?

表1未显示Vcc1=Vcc2=+V Cable=5V条件下的电缆长度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Eric,
    它不是直接与电缆长度有关。 它是它可以支持的总线上的电容量。 P82B96在总线上最多可支持4000pF (电缆)。 您需要找出您计划使用的电缆的pF/长度规格,而不是将其乘以您计划使用的长度。 这可以估计总线上的电容负载。 一旦您知道电容负载,您就可以选择正确的上拉电阻。 数据表中有一个示例。 您能否具体解释您不了解的内容?
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Francis:
    谢谢!
    您的意思是"+V电缆"不是关键参数? 关键参数是上拉电阻和电缆电容?
    如果我想要电缆为50米或100米,但我不知道电缆的电容。 如何设置上拉电阻?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eric,

    大多数电缆制造商提供的电缆规格定义了每单位长度的电容。  如果您没有这些,则可能需要对其进行测量。  

    以下是您将从制造商处看到的内容示例。  如果不在数据表中,您可能需要向供应商咨询信息。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Francis:
    非常感谢!
    很抱歉,我需要再次询问。 如果我的calbe (50m或100m)的总电容不大于4000pF,并且+V电缆=5V,则上拉电阻可以设置为相同的正常值,如4.7K或10K?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,

    就像Francis所说的那样,限制是总线上的电容量,它受到所用电缆的严重影响,但也受到每个从属设备增加的电容的影响。 此限制基于RC时间常数,它影响消息波形的上升时间(这就是为什么V+电压,VCC电压,上拉电阻和总线电容是重要参数的原因),从而影响总线波形的信号完整性。

    本白皮书 更详细地介绍了此概念,并说明了如何根据不同的系统参数计算上拉电阻。  

    要回答您的问题,这取决于存在的从属设备数量,您的电缆参数以及您的消息传输速率。

    如果您有任何其他问题,请随时在此处发布。

    此致,

    Eric Hackett