This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913Q-Q1:DS90UB913与DS90UB914之间的通信

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604423/ds90ub913q-q1-communication-between-ds90ub913-and-ds90ub914

部件号:DS90UB913Q-Q1

我的设计如下:CMOS(MT9V032)+DS90UB913+DS90UB914;

在硬件测试过程中,我使用Altera Cyclone IV FPGA 查看信号,如下所示。

up vs:ds90ub914的输出vsync

UP_LINE_VALid:ds90ub914的输出HSYNC

UP_exposure:ds90ub914的输出通道

up重置:ds90ub914的输出锁

up dout:ds90ub914的输出8位数据

up pixclk:ds90ub914的输出像素clk

burst_line:帧的行数

在测试过程中,我没有对ds90ub913和ds90ub914进行任何配置。 Ds90ub914配置为12位低频(CMOS输出320*240,像素clk约13MHZ,60fps),通过信号波,同步和控制信号(如vsync,HSYNC,lock,pass,pixclk)都是正确的,但图像日期在行中始终为0x20,在行中更改为0x00。  

我的问题是:

1,可能是什么原因导致了该问题?

2,是否应该配置ds90ub913和ds90ub914寄存器?(CMOS将通过FPGA配置,而不是通过ds90ub913和ds90ub914)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    1.在12位低频率模式下工作时,请注意PCLK操作频率范围,最小频率为25MHz。请尝试。
    2. UB913A/914A可通过硬件引脚(模式)启动,无需任何寄存器设置。

    此致,
    Steven