This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:端口1的默认寄存器值

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602059/ds90uh948-q1-default-register-value-for-port-1

部件号:DS90UH948-Q1

您好,

我希望您确认端口1寄存器的默认值。

根据数据表,DS90UH948的某些寄存器应根据  使用情况分别设置端口0和端口1。

我知道端口0和端口1的这些寄存器的默认值是相同的,因为没有关于端口1的默认值的说明。

但是,当我将0x34[1:0]设置为0b11时检查默认值时,我发现折叠寄存器的值不是预期值。

1.当0x34[1:0]=0b01时,(读取端口0的值)
0x1D 0x10
0x1E 0x00
0x1f 0x00
0x56 0x00

2.当0x34[1:0]=0b11时,(读取端口1的值)
0x1D 0x13
0x1E 0x33
0x1f 0x03
0x56 0x08

我希望上面 的"2"可以看到相同的值。
然而,结果却不同。

那么,您能否确认端口1的默认寄存器值?

此致,

町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请您将您的反馈意见发送给我吗?

    此致,

    町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请不要同时设置两个端口选择位,设置位0或位1并清除另一位,0x34[10]=01或0x34[1:0]=10。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Liam-san,

    感谢您的回复。

    >请不要同时设置两个端口选择位,设置位0或位1并清除另一位,0x34[10]=01或0x34[1:0]=10。

    根据UH948数据表,有以下说明。

    "设置Port1_SEL和PORT0_SEL位将允许读取所选端口的寄存器。 如果两个位都是

    SET,将返回port1寄存器。 将对设置了选择位的端口进行写入,从而允许同时进行写入

    如果设置了两个选择位,则写入两个端口。"

    因此,我不知道您为什么会如上所示进行描述。

    您是否计划更改有关上述句子的描述?

    此外,您是否认为 这种现象会影响设置(两个端口选择均已设置)?

    此致,

    町田  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Machida:

    我在我们的EVM上仔细检查了这些,您的值是正确的。 数据表需要更新为D_GPIO的这些默认值。 我已将其记录为要修复的错误。

    如果同时设置了Port1_SEL和PORT0_SEL,则可以。

    谢谢!
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jason-San,

    感谢您的回复和回复。

    >我在我们的EVM上再次检查了这些,您的值是正确的。 数据表需要更新为D_GPIO的这些默认值。 我已将其记录为要修复的错误。

    根据您的评论,我知道以下PORT0和Port1寄存器的默认值不同。 您将介绍以下注册表的每个默认值。

    我的理解是否正确?

    0x1D GPIO0配置
    0x1E GPIO1_2配置
    0x1f GPIO3配置
    0x56 CML输出启用

    如果您有其他寄存器,您将描述每个默认值,请告诉我。

    此致,

    町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jason-San,

    是否有任何更新?

    巴西,
    町田