您好,
我希望您确认端口1寄存器的默认值。
根据数据表,DS90UH948的某些寄存器应根据 使用情况分别设置端口0和端口1。
我知道端口0和端口1的这些寄存器的默认值是相同的,因为没有关于端口1的默认值的说明。
但是,当我将0x34[1:0]设置为0b11时检查默认值时,我发现折叠寄存器的值不是预期值。
1.当0x34[1:0]=0b01时,(读取端口0的值)
0x1D 0x10
0x1E 0x00
0x1f 0x00
0x56 0x00
2.当0x34[1:0]=0b11时,(读取端口1的值)
0x1D 0x13
0x1E 0x33
0x1f 0x03
0x56 0x08
我希望上面 的"2"可以看到相同的值。
然而,结果却不同。
那么,您能否确认端口1的默认寄存器值?
此致,
町田