This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2837xS和放大器,CY15B102Q

Guru**** 2459720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603992/tms320f2837xs-cy15b102q

您好,

我正在使用TMS320F2837xS的SPI与 CY15B102Q (FRAM)通信以存储故障。 读/写工作正常,但我无法使用BP1和BP0锁定或解锁FRAM的内存阵列。 任何人都可以帮我解决问题。

此致,

Jagadeesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadeesh,您好!

    您能否告诉我们,解锁/锁定FRAM设备中的内存需要在您的设备上执行哪些操作? 该设备的SPI通信要求是什么?

    此致,

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kris,

    状态寄存器:
    位 定义 说明
    位0 不在乎 此位不可写,读取时始终返回'0'。
    位1 (WEL) 写入启用 wel表示设备是否已启用写入。 加电时,此位默认为'0'(禁用)。
    WEL ='1'-->写入已启用
    WEL ='0'-->写被禁用
    位2 (BP0) 块保护位'0' 用于块保护。 有关详细信息,请参阅第7页上的表4。
    位3 (BP1) 块保护位'1' 用于块保护。 有关详细信息,请参阅第7页上的表4。
    位4-5 不在乎 这些位不可写,读取时始终返回'0'。
    第6位 不在乎 此位不可写,读取时始终返回'1'。
    位7 (WPEN)写保护启用位,用于启用写保护引脚(WP)的功能。


    块内存写保护:
    BP1 BP0受保护地址范围
    0 0 无
    0 1. 3万h至3FFFFh (上部1/4)
    1. 0 2万h至3FFFFh (上部1/2)
    1. 1. 0万h至3FFFFh (全部)


    我需要从3万h锁定/解锁内存到3FFFFh

    此致,
    Jagadeesh