请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好,
我正在使用TMS320F2837xS的SPI与 CY15B102Q (FRAM)通信以存储故障。 读/写工作正常,但我无法使用BP1和BP0锁定或解锁FRAM的内存阵列。 任何人都可以帮我解决问题。
此致,
Jagadeesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在使用TMS320F2837xS的SPI与 CY15B102Q (FRAM)通信以存储故障。 读/写工作正常,但我无法使用BP1和BP0锁定或解锁FRAM的内存阵列。 任何人都可以帮我解决问题。
此致,
Jagadeesh